结果:找到"汽车仪表 乐鑫 串口通信 新能源汽车",相关内容1000条
- 三坐标测量机在汽车及新能源行业的应用
- 事实上,任何高质量产品的生产,都离不开检测技术的应用。在现代汽车制造业中,通过智能化检测技术可以有效规避汽车生产过程中出现质量不达标的问题。智能化检测技术进一步提升了汽车质量检测的效果,能够做到实时、动态的汽车生产工序质量检测。在汽车制造领域中,中图仪器三坐标测量机能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。不管是整车生产,亦或是零部件生产,都能为电池包,电机零配件、电控模组、整车车身等全工序流程的尺寸检测提供解决方案,为新能源汽车全生命周期护航助力。车身件车身是汽车零部件的重要检测部分,中图仪器三坐标测...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 三坐标测量机 新能源汽车 汽车制造 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-03-24 17:34:00
- 启明智显|高性价比串口屏方案应用于汽车仪表
- 在社会经济的迅速发展下,居民拥有汽车的数量逐年增加,各汽车厂商也处于激烈角逐的局面中,其中汽车的人机交互设计成为各个品牌在汽车智能化浪潮的态势下重要的发力点,汽车人机交互设计正处于前所未有的发展新高度。作为人与汽车的交互界面,仪表盘为驾驶员提供着车辆运行参数的信息,是汽车必不可少的组成部分。汽车仪表盘经历了从第一代机械仪表盘到第二代电气仪表盘,再到如今的第三代数字智能仪表盘的发展演变,实现了由单一的、低集成度低安全度、无智能化的机械仪表到显示内容更加丰富,功能更加强大的数字化仪表的转变,数字化仪表多采用彩屏显示,信息数据更加全面精准,进一步保障驾驶安全的同时提升整车科技感与驾驶体验,在新能源...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 汽车仪表 乐鑫 串口通信 新能源汽车 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-21 10:31:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏在家庭健康监测仪上的应用方案
- 随着国民健康意识的增强,社会老龄化和空巢老人现象越发严重,人们对身体产生的细微变化逐渐重视起来。在所有突发疾病中,心血管疾病已成为威胁人类健康和生命的头号杀手,心血管疾病的具有突发性和危险性的特点,实时心电监测以及及时发现心电异常变化对心血管疾病防治有重要意义,因此家庭便携式健康监测设备或心电监测设备的需求量正在持续上升。远程医疗与智能硬件、大数据、人工智能等技术的发展打开了健康监测设备家庭市场的大门,家庭的场景应用更侧重于疾病早筛和预防,对于老年人来说,产品的易操作性是极其重要的,因此打造产品智能化,使操作繁杂的医疗设备转换为简单快速上手的监测仪器是以家庭为目标客户的企业亟需考虑的。从长远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 嵌入式 串口通信 健康监测仪 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-11 11:22:00
- 3.5寸串口屏便携储能应用解决方案
- 后疫情时代人们的旅行方式被迫由聚集性出游旅行转变为低聚集性的家庭户外活动,以露营、自驾游、房车旅行为代表的旅游场景广受消费者追捧,户外电源成为短途用电主流,逐渐引爆便携式储能市场。便携式储能电源是一种安全、便携、稳定、环保的,采用内置高能量密度的锂离子电池来提供稳定交、直流电输出的小型储能系统。受益于国内锂电储能、光伏产业链基础完备,国内便携式储能具备显著的生产优势。因此,无论是从需求端亦或是供应端来看,便携式储能产品的发展前景都十分可观,行业前景广阔。随着全球智能化的速度加快,便携储能产品渗透率将会持续提高。为了方便用户实时掌控产品各功能状态、电池电量及使用时长等数据信息,大部分便携储能产...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口通信 便携储能 电源 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-09 16:46:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于家用美容仪方案
- 近年来,我国家用美容仪市场飞速发展,大众对“美”的追求不断提高,人们不仅追求更好的护肤效果,同样追求更高的护肤效率。家用美容仪是介于医美和护肤品之间,既是护肤品的升级,也是医美机构的衍生和补充,与慢功效的护肤品相比,家用美容仪已经成为消费者“高效护肤”的选择之一。市场快速扩容,需求不断增长,美容仪市场的发展趋势已不可阻挡。尽管美容仪市场规模正处于不断上升的阶段,但市场竞争逐渐趋于理性,消费者在挑选美容仪时出于安全考虑会更加看重品牌服务能力和产品质量,主打“平价替代”的低价产品销量下降,消费者对优质产品认可度提高,因此低端产品将会被市场加速淘汰。随着美容技术的推陈出新,现有美容仪设备上大多搭载...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 乐鑫 嵌入式 美容仪 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-01 15:40:00
- 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
- 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 串口通信 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
- 启明智显|3.5寸串口屏应用于智能洗碗机方案
- 近年来我国家电市场增速不断加快,其中洗碗机产品已跨过百亿市场规模这一阶段性里程碑。洗碗机是帮助人们免除繁杂的洗碗家务,解放双手的产品,它有助于提高生活品质,能够极大地为家务工作提供便利并提升生活幸福感。随着社会的快速发展,年轻群体已然成为了消费主体,他们追求轻松生活,不断推动着懒人经济的发展,据消费调研显示,洗碗机已成为年轻家庭进行厨房装修时下意识考虑的新型家电之一,因此巨大的需求口为洗碗机市场的前进提供着有力支撑。但国内对于洗碗机产品的普及率尚低,现有的市场规模只是冰山一角,未来在普及率不断地提升下,洗碗机产品的市场发展空间有望向更高处增长。后疫情时代催生了人们的健康生活理念,消费者对洗碗...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 洗碗机 串口通信 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-25 17:59:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
- 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 微波炉 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
- SI8233X兼容品Pai8233B/C双通道隔离驱动汽车新能源隔离式DC-DC电源解决方案
- 荣湃公司的pai8233B/C是4A和8A隔离驱动器,是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器驱动器最大工作电压为25V.这是合适的用于MOSFET、IGBT和SiCMOSFET的栅极驱动。输入侧与两个输出侧通过一个可承受5kVRMS隔离电压的隔离栅,以及典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)容量为100kV/us。内部功能隔离两个辅助侧驱动器之间允许最大工作电压为1500VDC。每个驱动器可配置为两个低压侧驱动器,两个高压侧驱动器,或带可编程控制器的半桥驱动器死区时间(DT)。禁用引脚关闭两个输出同时,当其设置为高并允许正常操作时当保持开路或接地时。作为一种故障安全...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SI8233X Pai8233B Pai8233C 汽车新能源 电机控制 发帖人:Hany 发帖时间:2021-12-22 17:30:00
- 关于USB转串口芯片FT232BL的简单介绍
- 之前小编有给大家大概介绍过FT232RL,而今天我们要来讲的是同系列的Ft232b,其中FT232BL目前也是普遍应用在汽车can总线的一款产品。主要特性桥接类型:USB到UART电源电压最小值:3V电源电压最大值:5.25V数字芯片封装形式:LQFP针脚数:32工作温度最小值:0°C工作温度最高值:70°CSVHC(高度关注物质):NoSVHC(19-Dec-2012)工作温度范围:0°C至+70°C电源电压范围:3V至5.25V,4.35V至5.25V典型应用程序RS232/RS422/RS485转换器将传统外设转换为usb数据传输线和基于MCU/pld/FPGA的接口接口设计了一种用于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 转串口 汽车can总线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-05-12 17:09:00
返回